您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

应用说明

Basler IP相机的多流功能

文档编号: AW000845

本应用说明介绍如何使用Basler IP相机的多流功能和双重编码功能大幅度地降低所需的带宽。

根据操作方和网络录像机(NVR)使用图像数据的环境,本文档内容涵盖以下几个方面:

  • 不同用户对帧速率和成像质量的典型要求是什么?
  • 标准解决方案是什么,它有什么不利影响?
  • Basler IP相机多流和双重编码功能的优势是什么?

其中介绍了两种解决方案,二者均使用两个视频流,一个用于操作方,另一个用于视频管理系统(VMS)。应用说明对标准解决方案与IP相机解决方案进行比较,并对两个IP解决方案进行了对比,揭示了哪种解决方案可以尽可能减少带宽消耗。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。