您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

白皮书

在荧光应用中运用现代CMOS芯片

一些系统制造商在设备或项目中使用了CCD芯片,因此他们亟需使用CMOS芯片进行替换,对此问题日益关切。此外,这个问题同样影响到医疗、科学或临床诊断等应用,这些应用时常使用基于荧光的方法。

本白皮书概述了在选择合适相机时,市面上有哪些可供选择的芯片技术,并对有关的技术关联作出解释。Basler产品经理Felix Asche博士通过几个不同的例子陈述了此领域中的多种可能性,并解释了为何高性能相机中的现代CMOS芯片正是不少应用的理想之选。

本期白皮书内容概览:

  • 介绍
  • 基本规格、噪声以及冷却
  • 根据所选规格以及噪声特点的描绘,对CCDCMOS相机进行比较
  • 基于荧光应用中的相机使用领域- 荧光是什么?它有哪些可能的用途?

立即免费下载

请填写表格。提交表格后,将获得各种语言版本的下载链接。