您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

应用说明

在GigE和USB3相机与Stemmer CVB软件之间建立接口

文档编号: AW000715

此文档介绍了要将Basler GigE或USB 3.0 Vision相机与Stemmer Imaging Common Vision Blox (CVB) 2016(版本12)软件结合使用所需的要求和必要调整。包含下列问题:

  • 使用Basler GigE Vision或USB 3.0 Vision相机的硬件要求。
  • 安装专门用于GeniCam兼容设备的CVB软件包,并根据需要安装siFilterIP GigE Vision筛选器驱动程序。

如果使用Basler GigE Vision相机:

  • 配置GigE网络适配器的IP地址

如果使用Basler USB 3.0 Vision相机:

  • 确保正确安装了Stemmer libusbK驱动程序。
  • 在GeniCam浏览器或CVB Management Console的Device Configurator中打开相机,以进行相机控制。
  • 对GigE相机进行故障排除,解决网络适配器的防火墙和传输层设置问题。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。