您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

应用说明

在Basler相机和NeuroCheck之间建立接口

文档编号: AW001390

NeuroCheck是一种通用图像处理软件,用于工业质量控制。此应用说明解释了如何使用标准的USB 3.0端口或Gigabit Ethernet网络适配器和pylon相机软件套装在Basler GigE或USB3 Vision相机与NeuroCheck软件之间建立接口。

所述步骤假定您正在使用以下软件组件:

  • Basler NeuroCheck驱动程序,版本 6.1
  • NeuroCheck采集软件、版本 6.1
  • pylon相机软件套装,4.2版

您将学习如何完成下列任务:

  • 配置网络适配器以用于NeuroCheck
  • 配置与NeuroCheck配合使用的GigE Vision或USB3 Vision相机
  • 在NeuroCheck中配置您的相机
  • 使用NeuroCheck获取您的第一张图像
  • 排除您的GigE或USB3连接的问题

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。