您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

应用说明

在Basler相机和Matrox MIL之间建立接口

文档编号: AW000648

此文档介绍了要将Basler GigE或USB 3.0 Vision相机与Matrox Imaging Library (MIL)软件结合使用所需的要求和必要调整。包含下列问题:

  • 使用Basler GigE Vision或USB 3.0 Vision相机的硬件要求。
  • 安装Matrox Imaging Library 10
  • 如果使用Basler GigE Vision相机:
  • 设置用于相机检测的MIL Config应用
  • 使用Matrox Capture Assistant配置GigE网络适配器的IP地址。
  • 配置相机的IP地址,并调整传输层参数,以充分利用带宽。
  • 如果使用Basler USB 3.0 Vision相机:
  • 安装Matrox USB 3.0 Vision驱动
  • 使用MatroxIntellicam软件访问相机,并在必要时调整驱动或许可设置。
  • 对GigE相机进行故障排除,解决网络适配器的防火墙和传输层设置问题。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。