您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

成功案例

让可疑人物无处遁形 Technoserv和Basler aviator相机联合保障公共场所的安全

在莫斯科最大的火车站,Basler aviator相机是保证安全通行的生物统计控制系统的重要部分。每小时有1500多人经过这个车站!

作为国家运输安全计划的一部分,俄罗斯公司Technoserv已在莫斯科最大的火车站开发并实施了乘客生物统计控制系统。此系统对这个车站所有乘客进行生物识别。为实现这一目标,同时不降低车站客流量,必须在一秒内利用50多台相机在大规模的数据库阵列中进行脸部识别,且正确识别的可能性高达94%。相机是这一系统的主要组成部分,必须确保快速可靠,所以Technoserv选择了Basler aviator相机。

阅读成功案例,了解详情。