您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

市场营销文档

Basler beat适合众多应用的理由

当代视觉行业对于高分辨率相机的需求量在不断上升。其优势除了可替换多个低分辨率相机以及有效降低系统成本之外,还有好多的益处。

而且,高分辨率相机还能在一幅图像中拍摄多个对象,也可用于检查极小的细节。这些图像芯片具备高灵敏度,且利用全局快门技术的全新CMOS芯片实现了高传输速率。Basler beat是一种具备高分辨率、出色图像质量的高速面阵相机。CMOSIS CMV12000芯片在超高清格式下的分辨率为4096 × 3072像素。Basler beat的强大性能使它成为众多应用的理想选择。该款相机能提供黑白和彩色型号可选,以及具备当下尖端的逐行扫描及全局快门技术。