您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

成功案例

Mars Tohken及Basler racer GigE相机提供的条形码读取系统促使货物分拣快速可靠完成

分拣货物时,读取包装上的条形码可能是一项棘手的任务。如果物品大小不同,并且不同包装上条形码的位置也不一致,则更加麻烦。如何解决? 采用Basler racer GigE相机的Mars Tohken条码读取器可助您一臂之力。

Mars Tohken是日本自动识别解决方案专家。Mars Tohken公司所生产的产品包括可以读取一切传统一维条形码和二维标签码的二维扫描仪。在Mars Tohken开发的一个系统中,该公司将Basler racer相机与条形码读取器相结合。

这些检查任务的难点在于,要扫描的条形码可能位于包裹的任何位置,而且,某些情况下很难从背景中将它们区分开来。各个包裹的高度也不相同,可能直立也可能倾斜。同时,相机系统的设置必须能够覆盖整个区域并提供清晰的图像。

阅读我们的成功案例,了解详情!