您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

成功案例

ENSCO为全面的铁轨检测部署Basler sprint和ace GigE系列相机

ENSCO是全球铁路行业的领先铁轨检测系统供应商。这些系统部署在专用铁轨检测车辆上,可根据与铁轨几何相关的各种参数以及每根铁轨的磨损情况提供非接触式惯性测量和激光测量。测量系统能够准确识别铁轨的维护和安全隐患。

由于铁路交通量日益增加,检查巡逻轨道可以利用的时间窗口非常有限。因此,巡检员需要在最短的时间内,同时尽可能检查铁轨的各个方面,使得巡查员的压力非常大。利用视频技术结合机器视觉处理,使在办事处内和铁轨上进行的检查工作能够更快速、更仔细,最终提供一个全面的解决方案,最大限度增加铁轨可用时间的使用效率。

ENSCO公司开发了三种关键的视频检测技术,用于扩展自动化铁轨检测产品线。他们在检测系统中采用Basler sprint和ace GigE系列相机。