您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

应用说明

控制具有延迟的数据包传输定时

文档编号: AW000649

此文档说明如何设置相机,以有效利用千兆网(GigE)连接的可用带宽。同时,涵盖了单个相机和同时使用多部相机的操作。

  • 介绍了通过GigE连接进行数据传输所使用的数据包的结构。决定数据包传输效率的参数与数据包长度(“数据包大小”)和连续数据包之间的时间间隔(“数据包间延迟”)有关。芯片读出时间用于定义最短可能数据包间延迟(“固有延迟”)。
  • 一个数据包及其有效数据的示例: 该示例阐释如何计算芯片读取有效数据、封包组合和数据包传输所需的时间。
  • 如果可以避免因相机同时尝试向PC传输数据包造成“堵塞”GigE连接,就可能实现高效使用几个同时操作的相机。实现方法是,在不同时间启动每台相机的数据包传输(利用帧启动延迟),以及设置数据包内延迟,从而一次只传输一个数据包。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。