您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 021-62302160

成功案例

室内情况一目了然: Basler IP相机保护布加勒斯特A级办公楼的安全

布加勒斯特一幢大型办公楼的管理方希望为他们的租户提供24小时安保服务,所以他们在寻找合适的视频监控解决方案。

在评估可能的相机模型时,MEP工程公司需要决定使用模拟还是数字监控解决方案。他们快速做出了支持数字相机的决定,因为数字监控相机可以提供更高分辨率和更好的图像质量,并具备各种功能。

Basler IP相机包括多个功能,但仍然易于使用。由于Basler相机体积小,而且全部相机在德国开发和生产,具备出色的产品质量,MEP工程公司为办公大楼监视系统选择了Basler BIP-640c和BIP-640c-dn IP相机。

立即免费下载

请选择语言版本以开始下载。