您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
Basler 官方微信

Basler产品文档

准确了解重要信息

Basler推出新一代产品文档,领先一步,为未来做好准备。我们推出基于HTML的用户手册,将替代ace GigEace USB 3.0dart USB 3.0pulse USB 3.0等型号以及未来所有新产品的pdf格式文档。

全新在线版Basler产品文档可以在您的网页浏览器上直接打开手册,也可以在智能手机或平板设备上运行。

如果想获取Basler产品文档,只需在此页填写表格即可。

新版Basler产品文档的主要优势:

在此新版本中,我们加入几项功能以提升易用性,并减少多余内容,让用户取得所选相机型号的重要信息。

搜索功能与特征树

与pdf版本相比,HTML格式的Basler产品文档提供了方便易用的搜索功能。同时,固定在左侧的完整特征树可提供结构化的概览。它可以直接体现您所选相机型号所支持的功能(如不能支持,则显示为灰色)。

信息结构

可用的信息将以易于操作的结构呈现出来。信息以主题进行分类,提供了完整的概览以便于理解。 里面的链接还提供相关主题或关键字的其他相关信息。 同时,GenICam1.2和GenICam 2.0的定制化会自动完成(如功能命名和示例代码)。

示例代码与表格

示例代码是另一个亮点所在。现已提供多种编程语言的示例代码。 此外,带有不同值和设定的概览表格可以专为所选相机型号展示数据。如有需要,您还可以对不同相机型号进行比较,并切换至全线系列的视图。

打印

由于手册可以让您选择一款特定相机型号,所以手册只包含与您相关的信息。因此,打印变得更具有成本效益,同时查找相机资料的过程也更为快捷。

离线使用

另一项重要功能:Basler产品文档可以在完全离线的情况下使用(如在路上或在工厂里)。您可在baslerweb.com上找到这本HTML手册并下载(ZIP格式)。ZIP格式的文件中包含完整版的手册以及一个软件安装程序。您可在我们的文件下载专区下载这款套装。

获取Basler产品文档

点击以下链接,您的网页浏览器将直接打开在线版本。

Basler产品文档 - 在线版