使用Basler ace L和pylon对具有反射表面的零件进行AOI检测
如何对具有高光泽度的汽车零件进行AOI检测?
Helmee Imaging公司生产的系统可对具有反光表面的零件进行自动光学检查。Helmee公司的客户Sarrel是最大的汽车零件制造商之一,专门进行塑料电镀(PoP)生产。Helmee公司的AOI系统会通过视觉技术来测量并验证Sarrel镀铬零件的质量。该系统取代了由人工进行的次品筛选和分类工序。
对表面有光泽的汽车部件进行检测时存在什么难点?
凭肉眼进行的检测任务需要借助强光来找出缺陷。但是带有镜面的物体会反射光线,这对检查员的眼睛来说非常费力。加之检测过程必须十分迅速地完成,因此,Sarrel想寻找自动分拣处理技术。由于Helmee AOI系统可适应几乎任何参数设置,因此可对任何形状的带反光表面的零件进行光学检查。
可对具有高光泽度的汽车部件进行缺陷检测的解决方案
Helmee公司的AOI系统包括三台Basler ace相机、一台工业PC、两台工业机器人、一台盘式传送机以及安全墙。系统自动从托盘中抓取客户的零件,进行100%视觉检测,并根据检测结果分拣零件。
Helmee公司最近将其AOI系统中的Basler ace Classic相机替换为Basler ace L相机。因为ace L像圈尺寸更大(1英寸),这意味着Helmee公司可以使用自己的相机镜头。他们还使用了Basler pylon相机软件套装,以便与三台ace L相机进行通信。
除了Helmee AOI检测软件外,该公司还基于CSD®(覆盖立体偏转测量)专利技术来对Helmee AOI进行开发。CSD®是一种3D图像处理系统,可自动检测高光泽镀铬零件上的各种缺陷。
视觉系统在检测表面有光泽的汽车部件缺陷方面所具备的优势
Basler ace L相机提供了1英寸的大像圈,性能灵活可靠
可自动处理零件
检测流程可集成到生产过程中
该解决方案所用的产品
想实施类似的解决方案?这些产品将能助您一臂之力。