-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
医疗和生命科学领域中的相机行业趋势 – 不要错过任何精彩信息!
好创意总是层出不穷。医疗和生命科学领域的视觉技术也是如此:取代了CCD芯片的CMOS芯片技术、引入的嵌入式视觉和CoaXPress 2.0接口技术,以及可实现图像处理任务自动化的深度学习。我们密切关注所有这些趋势,并为您提供创新的解决方案,让您可以安心专注于您的核心业务。

从CCD芯片到CMOS芯片的技术转换
Sony(索尼)和OnSemi(安森美)已经停产了CCD芯片。您已经准做好准备了吗?快来探索CMOS芯片技术的高帧速率和高分辨率等优势,所有Basler MED ace相机均配备CMOS芯片技术。
了解有关CMOS芯片技术的更多信息
适用于医疗和生命科学领域的嵌入式视觉产品
嵌入式视觉解决方案具有体积小、功耗低、成本低的优势:让医疗和生命科学的应用可以从中获益。我们可以为您提供嵌入式系统的一切所需。
查看嵌入式视觉产品线
适用于医疗和生命科学领域的CXP-12组件
最新的CMOS芯片技术和CoaXPress 2.0接口 – 我们的boost CXP-12相机和CXP-12 接口卡是完美兼容的组件,可以降低您集成工作的难度。
详细了解CXP-12产品线
进行深度学习的视觉系统
深度学习技术解决了以前无法实现的图像处理任务。现可提供不同的硬件架构:FPGA图像采集卡、PC和嵌入式系统。
了解有关深度学习的更多信息