-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
Basler MED功能包详细介绍
每台Basler MED ace相机都配有一系列不同的Basler MED功能包。MED功能包结合了专为医学、医疗技术和生命科学应用开发的精选硬件、固件和软件功能。例如,MED功能包考虑到了特殊的法规要求,如对医疗器械制造商的要求,以及在成像质量和色彩重现方面的性能要求。
轻松合规 – 获得最佳标准化的认证
我们都知道医疗和诊断领域的设备认证非常复杂。因此,Basler严格按照ISO 13485:2016标准来生产、销售和维修Basler MED ace相机,并持有多项关键的符合标准的认证。Basler也是多个标准化组织的活跃成员(例如GigE Vision和USB3 Vision等标准)。如果您是医疗和生命科学领域的设备制造商,我们可以保证您所购买的产品是由完全符合所有重要标准的供应商提供的,并且他们也会密切关注技术发展趋势。

ISO 13485:2016认证
借助ISO 13485:2016认证,我们证明了适用于医疗和生命科学领域的Basler MED ace相机在其开发、生产和维修工作中均符合严格的质量标准。我们利用设计冻结保障产品一致性,通过产品更改通知(PCN)公布产品更改,并实现精选组件的可溯源跟踪,通过多种方法让客户从中获益。这意味着ISO 13485:2016认证将能够显著降低客户的审计开支。
欢迎阅读白皮书,了解更多信息
Basler MED ace相机的其他认证
注重质量是Basler的首要任务。与我们生产的所有产品一样,我们会在生产工厂的测试实验室中对每台Basler MED ace进行测试。我们会依据国际标准进行测试,以便让客户知道测试的具体内容。Basler拥有全部相关的符合标准的声明,例如CE、UL、EMC class A和B、CISPR class A和B、FCC class A和B以及RoHs。因此,您可以确保您所购买产品的供应商完全符合与您相关的重要标准。
查看Basler MED ace相机的认证成像出色 – 自动生成质量出众的图像
对于大多数集成了相机的医疗和生命科学应用而言,成像质量都非常重要。虽然相机是关键组件,但设备制造商关注的焦点需要覆盖整套视觉系统。为此,通过使用MED功能包的成像出色功能,我们的Basler MED ace相机可以提供一流的自动图像优化功能,让相机的使用更加简单轻松,客户第一次采集图像就能获得最佳成像质量。
优化唤醒设置,让您第一次采集图像就能获得最佳成像质量
我们开发了唤醒设置功能,让您在医疗和生命科学应用中可以快速通过Basler MED ace相机采集到出色的图像。标准用户设置集合了多个图像优化功能,让您第一次采集图像就能获得最佳成像质量,并可以直接使用。
Basler PGI:适用于彩色相机和黑白相机的内部成像优化
Basler专利的PGI功能组合可以为彩色相机和黑白相机提供图像优化。该算法结合了降噪、图像锐度优化、5x5去拜耳化以及彩色相机的去伪彩功能。所有功能都在相机自身的FPGA上运行,从而可以为客户的主机系统节省大量资源。
自动色彩/对比度调节功能,让您获得完美的色彩重现和清晰图像
优秀的色彩重现对于医疗应用来说至关重要。但是,要找到正确的色彩设置并非易事。而我们的自动色彩调节功能可以轻松办到,让您从一开始就能获得具有最佳色彩重现效果的图像。要让图像具有应用意义,清晰的对比度也是关键因素。借助我们的自动对比度调节功能,您可以立即拍出具有理想对比度设置的图像。自动直方图拉伸功能,可以让图像对比度最大化。为了满足个性化要求,用户可以手动调整色彩和对比度的设置
为不断变化的光线条件而设计的自动曝光功能
例如,如果镜头或焦距在应用中发生改变,则光线条件会发生变化,也会导致成像质量降低。自动曝光功能对不断变化的光线条件反应极快,并能即时调整相机。我们就是通过这种方式,确保用户可以采集到质量最佳的图像。
色彩完美 - 让色彩设置变得简单灵活
为了获得完美的色彩印象,医疗和生命科学应用需要单独的色彩设置。色彩配置往往非常复杂耗时。“Basler MED功能包-色彩完美”功能可以降低您的工作难度,并同时为您提供可单独调整的空间。使用6轴操作器,您可以通过色度、饱和度、亮度和对比度来控制整个色彩空间,或者更改色彩空间中的单个颜色。利用色彩校准工具,您可以找出正确的颜色参数,以实现最佳的色彩保真度,或者为常见光源使用色彩预先设置。
Basler色彩校准工具:让色彩校准变得易如反掌
色彩重现对于医疗和生命科学领域的图像极为重要。相机需要正确的设置才能获得最佳的色彩保真度,即让真实图像和数字投影之间的色彩误差降到最低。然而,要找到“完美”的色彩设置较为复杂。pylon软件中的Basler色彩校准器为此类原本复杂的任务提供了一个简单、快速的解决方案。
适用于整个色彩空间的单独设置,可实现100%的灵活性
不同的应用需要采用不同的色彩设置。利用“MED功能包-色彩完美”功能可以设置并控制整个色彩空间。可根据个性化要求手动调整色度、饱和度、亮度和对比度。
Basler 6轴操作器:可单独设置每种颜色
有时,只需调整一种颜色,即可让图像呈现完美的色彩印象。借助Basler专有的6轴操作器能轻松解决这个问题,让您可以设置单个颜色。所有功能都在相机自身的FPGA上运行,从而为客户的主机系统节省大量资源。
省时省力:为不同的光源系统使用色彩预先设置
您是否在应用中使用标准光源?“MED功能包-色彩完美”为最常见的光源提供了经过优化的色彩预先设置。除了在工业图像处理领域中久经考验的设置外,它还集成了常见的光源设置,例如集成用于显微应用的Olympus(奥林巴斯)显微镜LED(4500 K和6000 K)或Leica(徕卡)显微镜LED (5500 K)。为光源选择色彩预先设置,为您省时省力。
防尘设计+ - 适用于具有特殊清洁要求的应用
医疗和生命科学的应用对成像组件和清洁度都有较高的要求。例如,显微镜需要较高的放大倍率;如果存在灰尘和其他微粒则会干扰和破坏光路。Basler MED ace相机在生产过程中不会受到污染,但在运输和日常处理过程中可能会有异物进入光路。我们利用“MED功能包防尘设计⁺”来设计我们的相机型号,让光路在任何时候都不会受到灰尘和其他微粒的影响。

通过密闭的芯片空间来保护光路
配备“MED功能包防尘设计⁺” 的Basler MED ace相机型号采用了经优化的硬件设计。彩色相机的红外截止滤光片和黑白相机的玻璃保护罩均稳固地内嵌在相机中。我们还通过在红外截止滤光片/玻璃保护罩和芯片之间进行密封处理,以最大限度地减少芯片空间,降低了在运输或日常处理过程中灰尘和其他微粒进入光路的风险,让光路保持原本的洁净状态。

在洁净室分开生产
为了满足医疗和生命科学应用的特殊清洁要求,我们在制造Basler MED ace相机时严格关注清洁度:相机仅由经过专门培训的员工在单独的洁净室中进行组装。我们还会定期检查和记录空气中的颗粒数量。如果粒子含量过高,则会停止组装相机。我们会先清洁和检查过滤系统,并再次测量空气中的颗粒数量。
对灰尘和其他颗粒进行持续检测

所有Basler MED ace相机均在洁净室中进行生产制造。我们不仅仅监控空气中的微粒数量。对于配备了“MED功能包防尘设计⁺”的相机型号,我们还会在组装和最终检查的过程中检查整台相机的不同组件,以专门检查是否存在灰尘和其他微粒。我们使用专门开发的测试工具检查红外截止滤光片/玻璃保护罩和芯片,并在必要时清洁组件。最后,我们会对组装完毕的相机再次进行检查。
在日常使用中保证可靠耐用
Basler MED ace相机坚固耐用,可以轻松安装在各种应用中,并且能交替装在显微镜等不同的设备上。相机采用了密闭的芯片空间,因此在客户处理设备的过程中,难以触及的光路中不会落入灰尘或其他颗粒。如有必要,用户还可以清洁过滤器,且不会对芯片造成污染。
弱光成像 - 即使在弱光条件下也能提供出色的图像
典型的医疗和生命科学应用(如显微镜和实验室自动化)都要求在弱光条件下进行图像处理。Basler MED ace配备“MED功能包-弱光成像”功能。相机不仅拥有功能强大的现代CMOS芯片技术,还支持长曝光时间和集成直方图功能。
使用长曝光模式获得出色的成像质量
医疗和生命科学的各类应用(如荧光显微镜和检测工作)可能需要长达几秒的曝光时间,这往往会影响成像质量。Basler MED ace相机则不存在这个问题:具有“MED功能包-弱光成像”功能的相机型号提供的模式可以优化长曝光时间下的成像质量,能探测到弱光信号并实现低噪声,减少在图像中的热像素和噪声。
借助集成的直方图功能获得最佳对比度
当光信号较弱时,要通过生成高质量图像来清晰定义对象较为困难。通过集成的直方图功能,我们可以为每个颜色通道实现独立的对比度调整,从而控制黑点。取得的成效是:让您在清晰的黑色背景上尽量获得更多的图像信息。另一个优点是,这种预处理过程直接在相机的FPGA上运行,从而节省了客户主机端成本高昂的计算资源。
行业一流 - 将卓越相机技术和软件与多年行业经验相结合
Basler是适用于医疗和生命科学领域相机的领先制造商之一,因为我们相机功能强大、可靠耐用。搭配Basler pylon相机软件套装中简单易用的SDK,加上先进精妙的自动设置、丰富的单个相机控制功能和以客户为本的技术支持,依托在图像处理领域积累的30多年行业经验,我们让相机的集成比以往更高效。
可自动设置、功能全面和行业领先的相机控制功能
Basler相机具有强大的自动设置功能。这些功能让您可以立即将相机应用于您的医疗和生命科学应用,并且非常简单易用。同时,我们为图像处理专家提供了一套完整和先进的相机控制功能,例如硬件触发功能、块件或各种像素格式等等,它们均已集成在pylon相机软件套装的SDK中。
高效集成,快速入门
凭借Basler MED ace相机,Basler可以提供专为医疗和生命科学领域应用而设计的相机。借助Basler pylon相机软件套装,您可以顺利地将相机快速集成到应用中。如果您仍然遇到问题,我们很乐意为您提供集成支持!
高速运作 - 帧速率高、数据传输快、传输稳定
Basler能为医疗和生命科学应领域提供极为快速可靠的相机。例如,实验室自动化应用所需的相机须具备采集快速图像序列的能力。过程自动化任务和基于图像的粒子分析系统需要高帧速率和快速稳定的图像数据传输。Basler MED ace相机配备“MED功能包-高速运作”功能,采用了全局快门、CMOS芯片以及USB3 Vision接口技术,因此非常适用于以上这些要求严苛的应用。