-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
文章、视频和教程:查找实用信息
在现代医疗技术中,相机的使用并不罕见。相机具体应用在哪些地方?能为您带来什么附加价值?相机需要具备哪些功能才可以按个性化的要求生成图像?我们将在文章和视频中一一解答这些问题,并在教程中提供分步解说,例如有关软件使用的说明。
文章:浅谈医疗和生命科学领域
对于医疗和生命科学领域的相机而言,它们潜在的用途范围很广,涵盖眼科、实验室自动化和研究等应用。但是,图像并不仅仅是一张照片这么简单,它依赖于正确的色彩重现,这需要通过色彩校准技术来实现。请阅读我们的文章,详细了解相机的应用领域以及色彩重现在医疗技术中发挥的重要意义!

运用视觉技术的医疗领域
相机技术在医学、医疗技术和生命科学应用的哪些领域中是必不可少的?我们将通过虚构的Basler医疗中心来为您详细讲解。
查看Vision Campus的精彩文章
使用视觉技术实现实验室自动化
有越来越多的分析、医疗和研究实验室在各个工作流程中实现了自动化。在这里,您可以了解视觉(即相机技术)所发挥的核心作用。
查看Vision Campus的精彩文章
医疗技术中的色彩校准
色彩重现在眼科或皮肤科等医学专业中极为重要。通过色彩校准可以实现正确的色彩重现。
查看Vision Campus的精彩文章教程:通过简单易懂的说明,为您提供快速的支持
我们会在教程中提供分步解说。例如,在我们的应用说明中,您可以找到除了相机用户手册外的其他实用信息。阅读如何优化相机以及如何安装和使用软件的详细说明。

使用说明–µManager入门指南
您是否在显微镜应用中使用了Basler相机?您想将Basler相机与开源软件µManager (Micro-Manager)一起配合使用吗?请阅读应用说明,以确保您顺利安装和使用这款显微镜专用软件。
查看应用说明