-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
为机器人赋予视觉的力量
如今,在许多公司中,那些难度高、人力无法胜任或单调重复的任务都交给了机器人来处理。机器人可以实现始终一致的质量和可靠性,并且通常工作速度比人更快。但是,机器人的应用范围有限,因为它们只能在受限的运动范围内执行特定的任务。而计算机视觉 技术可以让机器人变得“更智能”,并有助于扩大其应用领域。Basler是计算机视觉领域的行业专家,我们致力于为科技赋予视觉的力量。
图像引导机器人:借助计算机视觉技术实现灵活自如的运作


借助视觉引导机器人发现新的可能性
具备视觉能力的机器人可以执行原本需要耗费大量时间以及人力物力才能完成的任务。
许多应用都可以从视觉引导机器人中受益。

材料处理和运输
视觉引导机器人能够执行拾取与放置、贴标、打托盘、包装和材料运输等任务。它可以带来的部分优势包括:增强灵活性、优化机器人与员工的协作效果以及实现可靠的运营。

流程和质量控制
对于零件、计量、分类、装配和机器维修而言,所有这些应用都需要依赖成像技术,以确保运作期间的稳定性和安全性。借助合适的机器人视觉系统 ,就可以实现更高的精度、更大的传输量或者减少故障停工时间。
是否想了解更多相关资讯?
欢迎联系我们的销售团队!
视觉技术与机器人应用越来越密切相关。作为一名视觉专家,您可能已经了解到这种趋势。我们将在这里为您展示可以如何将两者成功结合。

选择丰富的产品线
- 相机分辨率覆盖从VGA到2400万像素
- 适用于应用中存在移动物体的全局快门相机;适用于成本敏感型应用的滚动快门相机
- ToF (Time-of-Flight)相机可以为您提供精准、经济实惠的3D成像

符合机器人标准的接口
- 标准USB 3.0接口,数据传输量高
- GigE接口,适用于相机采用离臂安装的方式(不安装在机器臂上),或稍微偏离现场或距离较远
- 所有常见的工业PC、嵌入式系统以及许多机器人控制器都支持上述两种接口

设置您的视觉系统
- ROS兼容性:机器人操作系统(ROS)可确保所有组件的兼容性 - 其中当然也包括我们的相机
- drag&bot是一种不受限于制造商的中间软件 - 借助drag&bot机器人软件,在您的机器人应用中集成视觉技术就变得非常简单轻松
- 可集成到许多现存的常见机器人系统中(爱普生、ABB、TM)
如果您是机器人领域的专家,并且想知道您的应用可以如何从视觉解决方案中获益,那么Basler就是您的不二之选。

稳定性和可靠性
- Basler相机可靠性高,因此在消费者相机领域中脱颖而出
- 我们的相机比智能相机更灵活、更具性价比
- Basler相机符合GenICam标准,随着时间的推移依然可确保稳定的集成性能

轻松集成
- pylon相机软件套装可作为所有相机型号的编程界面
- 提供大量示例代码和辅助功能,便于您设置相机系统
- ROS兼容性
您是否需要我们帮助您选择合适的视觉系统和组件?我们很乐意为您答疑解惑!
配置您的视觉系统
我们可以帮助您配置专属的视觉系统。借助适用于机器人操作系统(ROS)的pylon相机驱动程序,以及借助drag&bot机器人软件中内置的Balser相机驱动程序,您可以享受轻松便捷的使用体验。此外,我们的在线工具“视觉解决方案指南”可以提供实用的建议,助您为视觉应用找到合适的相机和配件。

机器人视觉软件
利用drag&bot机器人软件中集成的pylon相机软件套装,您可以轻松将Basler 2D相机集成到您的机器人应用中。
借助适用于机器人操作系统(ROS)的pylon相机驱动程序,就可以在机器人应用中使用GigE和USB 3.0相机。


适用于金属和表面有光泽物体的3D箱盒取物解决方案
总部位于意大利的软件公司Euclid Labs开发了一个名为Nak3D的工业3D视觉解决方案,它专为扫描难度较大的表面有光泽的物体而设计。这个立体视觉系统由两台Basler ace USB 3.0相机和一个激光器组成。
查看文章
Vision Technology in Robotics - With a Sense of Sight for More Flexibility
具备附加视觉能力的机器人能为工业应用带来优势。这种机器人可以对环境做出反应,因此使用灵活,可以实现新的应用。采用视觉技术的机器人可以应用在哪些领域?您具体需要考虑哪些因素?
查看文章
When Robots See – An Additional Sense for Better Performance
如果机器和机器人具备基于视觉技术的视觉功能,我们就可以更高效、更灵活地使用它们。将相机和图像处理系统与机器人相结合可以实现哪些应用?有哪些因素需要考虑?
查看文章