-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
农业应用
自动化、机器人和网络现已植入众多行业,农业也不例外。鉴于全新高性价比可持续技术的巨大需求量,促使相关成像组件成为许多自动化系统的重要组成部分。
作物种植应用是一个很好的例子,它让视觉技术在此充分发挥和大放异彩。例如:苗圃和温室中采用基于相机的技术,从而可以自动监控和分析植物生长情况。
另一个典型的案例则是畜牧业。在该应用中,基于相机的系统用于监控和分析自动化过程,同时有助于降低成本和提高效率。旋转挤奶机(也称挤奶机器人)配备了内置摄像头,使用光学传感器、旋转挤奶机的挤奶用具自动贴到乳房,无需任何人工干预,且系统能够全天候运行,因此大大提高了效率。此外,系统还全面获取相关数据,这样有助于监测动物的健康状况,并在必要时进行改善。
在防治害虫和控制采收的应用中,还可以使用无人驾驶飞行器(UAV)或者无人机。采收机器人是自动采收的基础,可以显著提高采收玉米或水果等作物时的效率。使用集成相机技术和专用软件令机器人能够准确检测水果,分析成熟度并控制其夹具臂。
适合农业应用的相机系列

Basler ace 2:针对不同的视觉需求量身定制
- 新一代ace隆重登场:先进的CMOS芯片、经过优化的硬件设计以及更高的成像质量
- 两条产品线,分别针对不同的视觉需求而量身定制 - ace 2 Basic和ace 2 Pro
- ace 2 Basic:Basler的产品性能可靠、久经验证,提供全面的计算机视觉功能包,适用于标准机器视觉应用。
- ace 2 Pro:包括Pixel Beyond(像素超越)、Compression Beyond(压缩超越)和PGI图像优化功能包等独特功能,可实现最佳性能。

Basler ace: 紧凑且灵活
- 感光芯片选择多样
- 单线材解决方案
- 性能稳定,使用灵活

Basler blaze:实现高精度、具备经济效益的实时3D成像
- 采用Sony最新DepthSense™ IMX556PLR芯片技术,实现出色3D成像
- 使用ToF (Time-of-Flight)的方法,可进行精确到毫米级的光学测量
- 测量范围大,例如可覆盖两个欧标托盘或一辆小型汽车
- 实时传输经过预处理的3D点云和2D强度图像
- 能在自然光下工作,具备IP67级保护,在严苛条件下依然能获得稳定的成像效果
- 不受光线和对比度的影响
- 借助精巧的设计和千兆网(GigE)接口,轻松实现系统集成
- 友好易用且独立于平台的编程界面,带有示例程序
- 能在多相机系统中可靠运行,且互相不会产生干扰

Basler boost:支持更高的帧速率和分辨率的CXP-12接口
- 目前市面上带宽极高、速度最快的接口之一
- 标准化的线缆连接
- 配备高性能CoaXPress 2.0接口的最新芯片技术

Basler dart: 价格实惠,性能卓越
- 外壳小巧,易于集成到系统中
- 板级版本可选
- 针对Windows和Linux — 也可用于基于ARM的平台
- 高耐用性(可使用3年以上),且提供3年保修
我们和您一起为农业应用选择合适的Basler相机。您想了解更多信息吗?
我们很乐意为您提供帮助。