Basler MED ace可以为远程病理学应用提供具有高色彩保真度和高质量的图像

所用产品

相机:MED ace
带有USB 3.0接口的MED ace彩色相机配备CMOS芯片和选定的MED功能包,在230万像素分辨率下的帧速率为41 fps。
详细了解MED ace
软件:pylon
pylon软件以最佳的方式将图像处理任务与Basler相机结合在一起,便于进行图像采集和相机控制。
详细了解pylon适用于类似任务的补充产品

USB 3.0数据线
了解更多信息
工业图像处理技术在信息的持续跟踪和监测中发挥着关键作用。这要求相机能够实时记录、评估以及保存图像数据,并且它与人工智能(AI)技术配合运用的频率也越来越高。我们通过选择丰富的相机、图像采集卡、配套视觉组件、软件以及我们多年累积的经验,可以帮助您满足应用需求。我们可以为您提供一个计算机视觉系统,该系统内的组件均可相互完美兼容,并针对您的任务量身定制,覆盖从汽车牌照识别到远程病理学等应用领域。
带有USB 3.0接口的MED ace彩色相机配备CMOS芯片和选定的MED功能包,在230万像素分辨率下的帧速率为41 fps。
详细了解MED acepylon软件以最佳的方式将图像处理任务与Basler相机结合在一起,便于进行图像采集和相机控制。
详细了解pylondart彩色相机模块配备了CMOS芯片、USB 3.0接口和CS-mount,在120万像素分辨率下的帧速率为54 fps。
详细了解dart此处所用的黑白Basler ace U相机配备CMOS芯片和GigE接口,在230万像素分辨率下的帧速率为42 fps。
详细了解ace U