Menu
数据保护声明
隐私政策声明
亲爱的用户:
很高兴您访问了Basler AG的网站,感谢您一直以来对我公司及产品的信赖。
在您访问Basler AG网站同时,保护您的隐私信息对我们来说显得异常的重要。我们在此郑重声明,Basler将遵守所有适用的法律法规,以确保您个人信息的网络安全。
数据处理流程符合以下原则:
使用数据
如果访问Basler AG的网页,以下数据将在网络服务器上保存7天(由Kernpunkt GmbH, Köln管理):
• 请求文件页面
• 文件名
• 查询日期和时间
• 请求资源大小
• 访问状态(文件已传输,找不到文件等等)
• 使用网络浏览器类型的说明
• 发出请求的计算机IP地址
Cookie追踪
Cookie是当您访问网站或使用相关应用时您的浏览器所存储的小文本文件。 可以通过安装您的浏览器的隐私设置,确定网站使用Cookie的方式(可在浏览器的帮助功能中找到有关Cookie设置的其他信息)。如果完全禁用Cookie,Basler AG的网站和应用在某些情况下则可能无法正常运行。
使用Google跟踪代码管理器Google Tag Manager
我们同样使用Google跟踪代码管理器Google Tag Manager对用户行为进行分析。这一解决方案将为管理预设网页代码以及匿名化用户数据提供对接。
当Tag Manager跟踪代码管理器检测到网页加载故障时,一个Google Analytics tag(分析代码) 将在基于软件配置的情况下触发。代码中的数据随后会被传送回Google Analytics Server(分析服务器)以针对用户行为进行一次匿名评估。虽然在这一过程中触发了Google Analytics codes(分析代码),但同时也通过IP匿名化而得以强化,详情如下。了解更多关于该软件一般使用条款和隐私政策信息请访问:https://www.google.com/analytics/terms/cn.html and https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=zh-Hans。
请注意我们在本该网站上也扩展使用了Google Analytics,以确保包含下列代码段:"_gaq.push (['_gat._anonymizeIp']);"。这一代码能够确保IP地址被匿名化处理(也称为“IP面具化”)。
我们同样使用Google Analytics针对AdWords(谷歌广告关键字)数据进行统计评估。如果您希望停用此功能,请在广告偏好设置管理器(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=zh)中停用该功能。
Google Analytics(分析)
Basler AG的网站使用Google Universal Analytics网络分析服务以及Google Remarketing,它们均为Google Inc.(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)的产品。
Google Analytics和Google Remarketing使用Cookie实现对Basler网站使用情况的分析。
Cookie获得的关于本网站使用情况的信息通常都会转移到位于美国的Google服务器,并存储在那里。
Basler AG网站激活了IP匿名功能,以保证匿名记录IP地址。对于在欧盟各成员国用户或欧洲经济区协议管辖的其他各方,IP地址在传输前,将由Google进行缩写。只有在特殊情况下,它才会将完整IP地址缩写并转移到位于美国的服务器。
Google将代表Basler AG使用此信息来评估您使用Basler网站的情况,编撰关于网站活动的报告,并提供有关网站使用情况和与Basler AG相关的连接到互联网的服务的详细信息。在法律要求或第三方代表Google处理数据的情况下,Google可能会将这些信息传播给第三方。
Basler AG委托Google和第三方提供商将Basler广告发布到互联网上。Google Analytics和Google Remarketing收集的数据用于投放这些广告。
如需防止Google Analytics在您访问Basler网站时收集您的数据,可以下载并安装以下链接提供的浏览器插件 (https://www.google.com/settings/ads/)。
也可以单击以下链接来阻止Google Analytics捕获数据,以设置退出Cookie,防止未来访问此站点时Google对您的数据进行记录。 单击此处选择退出Google Analytics
Google再营销(Google ReMarketing)
我们利用来自Google的跨设备再营销技术,并根据您对我们网站的访问数据,当您浏览其他网站时即可为您展示符合您需求的广告。
再营销技术如何运作?
当您访问我们的网站时,Google有可能获取您的浏览器或设备上的识别特征(如创建一个“浏览器指纹”)、分析您的IP地址或以小型文本文件(如第三方cookie)的形式在您的设备上储存一项识别特征。Google也可能利用一个或多个识别特征来将您的访问连接至我们的网站并进行储存,以便在其他网站上向您展示我们的广告。
上述的识别特征以匿名的形式呈现,Google可能将其用于在其他网站上识别您的设备。如果您访问的网站加入了Google的广告展示网络(即该网站代表Google展示广告),则Google可以根据上述的特征来识别您的设备和浏览器。
我们也可能为我们的网站创建再营销的标记。这意味着我们会使用与我们网站上所显示页面的内容(如产品或服务类别)相关的关键字。这些关键字并不会显示任何个人或敏感的信息。Google会通过上述的特征来接收和储存此类关键字。当您浏览的网站上的特定产品种类带有关键字标记时,Google将会储存这些关键字并将它们分配给您的识别特征。
通过这种方式,我们可以激活在其他网站上的广告,这些广告的内容与您在我们网站浏览过的页面相一致。因此,如果您访问的其他网站加入了Google广告展示网络,Google利用识别特征,并结合与这些功能一同储存的关键字,即可确认是否可以向您展示我们的任何一款广告,以及如果可以的话,应该展示哪一款广告。
如果您需要了解更多关于Google再营销技术的信息,请访问网站:https://www.google.com/policies/technologies/ads/。
跨设备再营销如何运作?
如果您通过自己的登录信息登入使用Google服务,或使用您自己的一个(或多个)Google账号,Google就可以将来自不同浏览器和设备的识别特征相互连接。换言之,如果Google为您所用过的每台笔记本电脑、PC、智能手机或平板等电子设备创建了不同的识别特征,当您通过自己的登录信息来使用(或使用过)Google服务时,这些识别特征之间便可以实现相互分配。通过这种方法,Google可以在您使用不同设备时,依然能够将我们的宣传广告准确地展现在您面前。然而,只有您之前曾经同意让Google进行此类数据处理,Google才能实现此功能。
如何退出使用广告功能?
您可以随时退出使用这项广告功能。如果要进行此项操作,请访问网站:https://support.google.com/ads/answer/2662922以停用个性化广告。请注意,这些设置未必对所有设备和浏览器有效。您可以访问此网站以获取更多信息https://support.google.com/ads/answer/2662922。
Google & Bing转化跟踪
Basler网站使用Google Adwords转化跟踪以及来自Microsoft Corporation(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA)的“Bing Ads”转化跟踪。
如果用户单击Basler AG提供的Google或Bing广告,并进一步被引导至带有转化跟踪标记的页面,则转化跟踪代码将可衡量这些用户的总数。Basler AG将不保留可用于识别用户个人身份的信息。
当您在我们的网站上点击Google或Bing广告时,Google AdWords和Bing Ads会在您的计算机上设置转化跟踪Cookie。这些Cookie将在30天后失效,且无法用于识别用户的个人身份。您的网络浏览器也包含防止存储Cookie的设置。
Pardot / Salesforce
Basler网站上使用了营销自动化工具Pardot,它出自Pardot LLC,地址为:950 East Paces Ferry Road, Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA。
pardot还使用上述Cookie追踪功能来收集有关该网站的使用信息。您的网络浏览器也包含防止存储Cookie的设置。不过,阻止Cookie可能导致Basler网站的功能受限。
在此可以找到有关处理Pardot LLC从欧盟获取的个人信息和数据的更多信息:http://www.pardot.com/company/legal/privacy-policy/
表格中的数据
您在Basler AG网站表格上填写的个人信息,是用于与您建立联系,并为您提供所需要的信息。
如果您同意,我们会将您提供的信息转交给Basler的分公司和相关代理商,用作市场推广。我们不会将您的个人信息转交给第三方。您今后可以随时通过撤销同意的方式,无理由地拒绝我们使用您的数据。如果您需要撤销同意,请联系:pardot-data-privacy@baslerweb.com
关于隐私的认可声明
通过提交此表单,以假身份由pardot存储的有关您对Basler网页使用情况的信息(如访问的页面和对相应页面的访问持续时间等)可以与您个人的数据(基于表单的信息)聚合。
将使用信息与您的个人数据聚合在一起是为了更好地了解贵潜在客户,并通过我们的网页和电子邮件向您提供您特别感兴趣的信息。
您可以随时在不提供理由的情况下撤销许可,从而拒绝允许我们继续使用通过这种方式所聚合的数据,这一拒绝将立即生效。如需撤销许可,请联系:pardot-data-privacy@baslerweb.com
Facebook、Twitter、LinkedIn和Google+的社交插件使用
Basler AG的网站具有集成的“共享”按钮。您可以使用这些按钮通过Facebook、Twitter、LinkedIn和Google+等社交媒体服务推荐页面内容。
Basler网站上的所有“共享”按钮是作为c‘t magazine的“Shariff ”项目的一部分创建的原始链接。为了改进隐私保护,点击共享按钮后,该按钮仅建立社交媒体服务和用户之间的联系。
为了显示喜欢/共享的总数,Shariff按钮用作社交媒体服务的临时实例。并非您的浏览器请求获得喜欢的人数,而是由Basler自己的网站服务器发出请求。因此,社交媒体服务会显示Basler服务器的地址,而不是您的IP地址。这能够更好地保护您的隐私。
Facebook、Twitter、LinkedIn和Google+不提供使用他们的社交插件传输哪些数据的特定信息。因此,Basler AG不了解传输数据的内容、范围以及Facebook、Twitter、LinkedIn和Google使用这些数据的情况的信息。关于这类情况,请参阅社交媒体服务数据保护规定的详细信息,也可以在此获取此类信息:
Facebook、Twitter、LinkedIn及Google+。
用户的权限
根据联邦数据保护法§ 34和35 §,作为用户,您(“受影响的人”)有权随时查询我们保存了哪些数据,以及保存这些数据的原因。此外,您可能会报告不正确的数据,或删除无效存储或不再需要的数据。
数据保护要求
我们外部的业务数据保护专员负责合规及监控我们的数据保护义务。您可以随时就数据保护向他咨询更多信息。
Uwe Schläger博士
datenschutz nord GmbH
office@datenschutz-nord.de
www.datenschutz-nord.de