5x5去拜耳化
“去拜耳化”通常指的是一种算法,它是通过成像芯片数据来计算彩色图像。但是,由于成像芯片不会为各个像素中的每种颜色提供颜色值,因此算法必须通过插值的方法来确定该信息。相机通常提供2x2去拜耳化,即使用两个最接近的像素来计算图像的实际颜色。在某些情况下,这可能导致各种颜色和其他伪影之间出现不均匀的边缘。PGI功能包中使用的5x5去拜耳化可以为不同颜色提供更自然的过渡,并消除伪影。
同时,经过优化的去拜耳化算法也有助于减少噪声。

我们几款最新的相机型号配备了功能强大的相机内部成像优化技术:这款专有的PGI功能包可全速增强您的图像质量。PGI是由独特的5x5去拜耳化、去伪彩、去噪和锐化增强功能组合而成。
借助PGI,您可以增强相机的成像质量,并且不会增加处理器的负载。dart USB和pulse系列的所有彩色和黑白相机,以及MED ace、ace U、ace L和ace 2 Pro产品系列的彩色和黑白相机均包含PGI功能包。
5x5去拜耳化
“去拜耳化”通常指的是一种算法,它是通过成像芯片数据来计算彩色图像。但是,由于成像芯片不会为各个像素中的每种颜色提供颜色值,因此算法必须通过插值的方法来确定该信息。相机通常提供2x2去拜耳化,即使用两个最接近的像素来计算图像的实际颜色。在某些情况下,这可能导致各种颜色和其他伪影之间出现不均匀的边缘。PGI功能包中使用的5x5去拜耳化可以为不同颜色提供更自然的过渡,并消除伪影。
同时,经过优化的去拜耳化算法也有助于减少噪声。
去伪彩
使用去拜耳化算法很容易导致在采集的图像中产生伪彩。某些颜色可能会显得突兀,但在实际结构中它其实是无色的。产生这种情况的原因是相机的分辨率限制。由于存在分辨率限制,配备拜耳模式的彩色相机只显示特定的颜色,导致产生了不正确的插值。PGI会在去拜耳化期间使用更多的信息空间作为基准,同时修正伪彩。
去噪
噪声是在每台相机中都会出现的现象,它有多种产生原因(光子散粒噪声,芯片噪声)。在彩色相机中,除了灰色噪声外,还存在彩色噪声。几个连串的计算步骤和插值既会产生这种噪声,还会进一步增强噪声。PGI会充分考虑到此类噪声,并通过巧妙地连接和并行计算操作来提前规避噪声。此外,主动噪声过滤也可以进一步降低噪声水平,提供额外的图像增强效果。
锐化增强功能
相机往往难以描绘出特别精细或锐利的结构,导致产生锯齿效应或降低图像锐度。这个问题可以追溯到插值算法,即配备拜耳模式的相机所采用的去拜耳化算法。由于插值算法可以根据图像结构进行调整,PGI功能包可显著提高锐度,并让您可选择通过增加锐度系数来进一步优化图像质量。这些增强功能对于锐度需求较高的应用特别有帮助,例如使用相机检测和处理字母和数字(如适用于交通应用的ANPR)或其他具有精细或锐利结构的应用(如条形码)。
独特的相机内置功能:Compression Beyond(压缩超越)、Pixel Beyond(像素超越)和PGI图像优化功能包,共同打造最优性能
USB 3.0,GigE
详细了解ace 2 Pro >Sony (Pregius, STARVIS) 和onsemi (PYTHON)的最新CMOS芯片以及先进的功能包
USB 3.0,GigE
详细了解ace U和ace L>先进的CMOS技术、包括MED功能包、ISO 13485:2016
USB 3.0,GigE
详细了解MED ace >灵活度高、设计精巧的板级设计
详细了解dart USB 3.0 >设计精妙、外形小巧的相机
详细了解pulse >