-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
OPC UA - 适用于机器之间的统一通信协议
系统组件与OPC UA采用相同的语言
当涉及工业4.0 和工业物联网(IIoT )时,核心主题是机器元件之间的网络和通信(即机对机通信,简称M2M)。OPC UA标准提供了一种简单的方法实现在机器之间交换数据和信息,且不受限于平台和制造商。除了纯数据传输之外,OPC UA还会为所传输的信息提供机器可读的语义描述定义,使得OPC UA非常易于集成和操作。因此,OPC UA为工业环境的数字化提供了理想的先决条件,因此它在行业中的受欢迎程度和重要性都与日俱增。
在机器视觉领域,OPC UA还能让视觉组件实现即插即用的简单集成,操作灵活,让用户可以通过它获得所需的信息。例如,在一个控制站中就能设置相机配置以及在视觉系统中对图像进行分析的完整方法,并接收视觉系统的结果通知。OPC UA可轻松地在此类场景中集成视觉组件,无需进行编程,也无需按照制造商的特定条件来对环境进行任何更改。

向专家提出的四个有关OPC UA的问题
根据几个有关Basler对OPC UA的重视程度的问题,我们的专家Ralf Lay博士为此提供了相关信息。
采用OPC UA的视觉系统具备更强大的功能
在我们的概念研究中,我们为您展示了将视觉系统与其他组件连接起来是多么简单。我们为pylon相机软件套装创建了一个工具,使集成组件变得更轻松。

工业4.0环境中的视觉系统
我们的白皮书介绍了采用工业4.0的智能工厂配置,将其与当前经典的工厂配置进行比较。由于未来视觉系统的新技术和新要求,智能配置可以展现出多种优势。

计算机视觉在工业4.0中发挥什么作用?
通过将各个系统进行智能连接,就可以将工厂转变为智能工厂。计算机视觉在工业4.0智能工厂中有什么重要意义?在Vision Campus文章中,我们介绍了是什么因素让工厂变得智能化。