-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
我们为物联网应用赋予视觉的力量
您是否正在寻找物联网(IoT)领域的成像解决方案?我们致力于为物联网应用赋予视觉的力量!

为您的应用实现技术飞跃:
借助计算机视觉技术让物联网变得更智能、更高效、更灵活
发展带来的多方面成果
智能工厂正在推行基于AI的“零缺陷生产”技术,并且使用“预防性维护”来进一步减少停机时间。在物流流程中,物联网解决方案也可以提高效率并缩短交货时间。新的智能家居应用正在通过网络互联来深度融入我们的私人生活。医疗领域的新型诊断技术正在不断增加,更高的自动化水平也可以帮助减少农业领域的资源耗用。


关于物联网和视觉技术的背景信息
您是否想了解有关物联网和视觉技术的更多背景信息?不妨浏览此处提供的内容:

智慧城市:物联网解决方案能为城市带来什么变化
无论是手腕上的智能手表,还是家中的智能家居应用,越来越多的日常物品都能够通过物联网进行互联。顾名思义,物联网应用也能让我们的城市变得更为智能,正如“智慧城市”这个名字所表达的意思一样。

OPC UA - 适用于机器之间的统一通信协议
我们概述了OPC UA通信协议和OPC UA标准,并介绍了它在计算机视觉领域所特有的优势。
适用于物联网解决方案的原型设计产品
您可以在这里找到我们的原型设计产品,并轻松地将计算机视觉技术集成到物联网应用中:

配备云连接功能的AI视觉解决方案工具包
通过我们的AI视觉解决方案工具包(即配备云连接功能的AI优化嵌入式视觉系统),开发人员可在经过专门优化的视觉系统上测试基于AI技术的物联网应用,同时能够轻松访问云服务。
详细了解Basler解决方案工具包
可灵活应用于视觉应用的嵌入式视觉处理工具包
我们的嵌入式视觉处理工具包为灵活应用于视觉应用而进行优化。它采用工业专用设计,不仅可用于原型设计,还可用于量产。
了解更多信息