-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
选择视觉接口
为您的视觉系统配备正确的接口,以确保提供适当的应用性能。
应用要实现平稳的数据传输和高效的运行表现,选择正确的接口至关重要。所需的带宽、线缆长度和所需的相机数量都是重要的衡量标准。Basler可以帮助您找到合适的接口,助力视觉系统发挥出色性能。
Basler接口产品线
作为视觉技术的领先制造商,Basler提供的系统具备性能稳定、功能强大的接口。相机产品线涵括从外形小巧、性价比高的设计到尺寸稍大、功能更强的型号。Basler可以提供多种选择来满足您现在和未来的需求。

升级您的接口
您是否想找功能更强大的接口来提高应用效率?请选择您当前的接口,然后我们将为您提供升级选项。


最重要的视觉接口
Basler密切关注和评估市场的技术变革。USB、CoaXPress和GigE技术各具特色,均可以出色地满足现在和未来的应用需求。

选择接口时需要考虑的关键标准
带宽
图像数据从相机传输到主机系统的速度。带宽越高,可同时从A点传输到B点的数据就越多。
线缆长度
所需的线缆长度由视觉系统和主机系统之间的距离决定。
多相机体系
并非所有接口都适用于操作多相机系统,因为多相机配置需要精确的同步和实时功能。
不同接口的优势
USB 3.0的优势
USB3 Vision相机适用于众多应用。从速度方面来说,USB 3.0的带宽大小介于Camera Link和GigE接口之间。它具备即插即用功能,符合工业应用的视觉标准要求,这些决定性的优势使之可以实现轻松集成和稳定运作。

适用于高带宽的CXP-12 / CoaXPress 2.0
- 高数据率,每通道最高可达12.5 Gbps
- 线缆长度可长达40米
- 可实现多相机设置
- 高帧速率可助力现代CMOS成像芯片发挥最大性能
- 适用于许多应用场景中低延迟的实时应用
- 接口卡上的图像预处理功能可降低CPU负载
- 完美适配的CXP-12组件可提供多功能解决方案
CXP-12的优势
对于必须在长达40米的距离内传输大量数据的应用而言,CXP-12就是合适的接口之选。带宽最高可达50 Gbps,具备4个通道,可大大加快数据传输速度。将旧版的Camera Link、CXP 1.1.1或CXP-6系统升级为CXP-12是一个理想的升级方案。将CXP-12接口与高分辨率的相机、镜头、接口卡以及合适的线缆相结合,就可以构建出高性能的视觉系统,非常适合需要延迟低的实时应用。
5GigE的优势
如果您的应用需要在视觉系统和主机PC之间进行较远距离的数据传输,那么GigE就是理想的接口之选。千兆网(GigE)线缆可长达100米,能够为单相机和多相机系统提供卓越的空间灵活性。5GigE具有更高的分辨率,数据传输速度是GigE的五倍。借助Basler完美兼容的5GigE组件系统,助您提高应用的效率和生产能力。
详细了解各种接口和标准

USB 3.0接口
在带宽和速度方面,USB 3.0的表现介于Camera Link和GigE接口之间,它提供简单的即插即用功能,并借助USB3 Vision标准来满足工业应用的机器视觉标准要求。
了解详情
CoaXPress 2.0接口
CoaXPress 2.0标准的带宽最高可达12.5 Gbps,可实现非常高的传输速度。因此,与其他标准相比,CoaXPress 2.0可实现更高的分辨率和帧速率。CXP-12凭借其性能和现代技术,是升级Camera Link系统的理想选择。
了解详情
GigE接口
由于GigE系统的线缆长度可达100米,因此它广泛用于工业生产环境中的各类应用。5GigE技术更是显著提升了数据传输速度,是现有GigE或USB 3.0系统的理想升级选项。
了解详情