-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
集成服务
我们可以帮助您找到最适合的图像处理系统解决方案。
当您在为制造业和自动化领域开发系统时,并在解决方案中使用传统的PC技术,那么图像预处理技术对您而言十分重要。如果您尚未开始采取行动,那么您可以尝试在部分成像解决方案中采用FPGA技术。

图像处理
为了满足不同客户的特定图像处理要求,您可以对配备VisualApplets图形化工具的板载视觉FPGA进行编程,仅需较短时间即可轻松完成单个实时任务。这款工具非常适合硬件程序员、应用工程师和软件程序员。microEnable 5 marathon VCL等图像采集卡已提供了VisualApplets (Base)的预授权。

测试和试用
- 测试Basler可编程图像采集卡以及使用VisualApplets评估工具包(demo版本不包括保存工程功能或合成功能。
- VisualApplets的演示版本支持进行测试和/或评估阶段,其中您可以试用工作流和VisualApplets的算法选项。
- 欢迎参加VisualApplets研讨会,完成为期一天的学习活动后您即可成为FPGA专家。
您开发成像设备(如相机或芯片),并希望利用FPGA技术使它们更加“智能化”。您希望为客户提供全面的选项,让他们可以在其产品上使用成像技术。

客户类型
开发工作的关键在于FPGA技术,以满足对成像技术的特定需求。

图像处理
借助VisualApplets Embedder产品系列,Basler开发的这款强大工具能让相机或芯片兼容VisualApplets,使您和您的客户只需几分钟就可以使用实时功能进行成像工作。
利用VisualApplets Embedder,第三方制造商可以在相机和芯片硬件平台的FPGA中实现易于集成的实时成像解决方案。
在VisualApplets中创建的设计可轻松适应新的设备平台,也可以移植到兼容的设备上。

测试和试用
使用VisualApplets Embedder进行快速原型设计
在测试阶段,可以使用硬件平台(如相机)上的原型实现功能进行应用模拟。这样,客户就可以在目标平台上模拟简单的VisualApplets设计。
使用此实施服务,可以推断出最终设备系列的硬件设计要求。

生产工具
如果使用VisualApplets Embedder (eVA)成功完成了快速原型设计的测试阶段,则可以继续在最终产品的生产平台中实现能兼容所有设想应用的 eVA。可以使DRAM、FPGA、I/O和软件等的所有接口都互联互通。

集成服务
VisualApplets培训和更多精彩信息:
VisualApplets研讨会和辅导
VisualApplets开发
- VisualApplets Embedder快速原型开发平台
- VisualApplets Embedder生产平台