您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

图像处理解决方案的开发工作

Basler提供了更便捷的方式,让您借助VisualApplets即可使用视觉处理器自行对新功能进行编程,或者将新功能的开发工作进行外包。

开发产品 - 制造还是购买?

借助VisualApplets,您已经拥有一款随时可用的强大开发工具,可以完全个性化地进行图像采集和处理设计。然而,市场中可能仍然存在这种需求,即需要通过扩展或调整标准化应用来满足不同客户的特定要求。Basler的可编程图像处理板提供了一种简单的方法,您使用视觉处理器即可自行对新功能进行编程或将新功能的开发工作进行外包。

通过使用Basler的开发服务,您可以利用我们针对不同产品所积累的专业知识:

  • 降低您的开发风险
  • 显著缩短将产品推出市场的时间
  • 通过功能扩展或修改硬件编程,不仅可以个性化硬件,而且可以在客户的竞争领域传递独特的产品卖点
  • 对图像处理和评估功能要求很高的公司可以使用单一解决方案,以便在特定的竞争环境中为他们提供独特卖点

在评估特殊的客户算法要求时,或者评估在硬件内实现以前开发的软件功能时,其相关工作可以进行转包,并且能为您提供可能的实现方法。在项目启动前执行的保密协议可以妥善保护客户特有的技术。

OEM开发 – 制造还是购买?

在开发自己的系列产品和众多OEM产品的过程中,Basler在为不同客户实现完整的个性化解决方案方面积累了高水准的技术和久经考验的行业知识。Basler的全套外包开发服务可覆盖所有重要领域,为OEM成像解决方案打造了一个强大的现代化平台。

此类的典型OEM开发工作包括:

  • 开发驱动程序
  • 调整SDK
  • 创建软件工具和用户界面
  • 硬件组件中实现对操作功能的硬件编程
  • VisualApplets接口扩展

我们将完全按照您的采购流程要求来实现产品。在项目过程中,Basler会与客户保持密切联系,覆盖从概念构思、原型设计到系列型号等阶段。

OEM服务适用于所有开发阶段,覆盖从新产品的概念构思到可用系列项目的许可等。您可以通过附加硬件扩展和通过硬件编程修改操作功能,以实现不同系列型号OEM产品的个性化要求,从而为不同的客户提供经济高效的个性化解决方案。

我们乐意为您提供帮助

如需了解更多信息,请与我们的销售团队联系。

联系销售团队