-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
辅导、咨询和可行性研究
这项服务涵盖从咨询到完整开发的范畴,打造特定于客户的产品(个性化服务),以帮助客户加速从规划到实现的过程。
开发的重点在于可重新编程的FPGA技术,为此Basler通过开发自己的图形化开发环境 (VisualApplets) 为硬件编程打造了专门技术,从而更快、更高效、更经济地实现项目目标。

这个实践型的研讨会按小规模群组进行授课,并根据学员之前掌握的知识情况,在短时间内讲授基本知识、高级知识或专业知识。学员可以通过在项目中独立动手来累积重要的经验。
- 初学者基本培训(为期一天);学习目标是自行创建基本的VisualApplets设计
- 高级学员研讨会(为期一天或以上);学习目标是根据具体的问题有针对性地学习相关知识
- 有关特别专题的焦点研讨会(为期一天或以上)
辅导的重点是关注客户的项目,其中包括安排应用工程师在项目启动时提供咨询和开发服务。在此基础上,客户可以选择继续自行开发,也可以将开发工作外包。
- 为具体的任务实施和执行提供支持
- 经常在客户现场与开发团队一起工作
- 服务持续时间取决于项目的复杂性,通常为几天
- 通常最终会提供一份概念验证设计
如果难以评估项目的可行性,则可以通过可行性研究来确定以何种程度、何种方式以及何时实施(部分)解决方案。
- 按照规范来分析复杂的项目
- 经济可行性、成本、技术实施和工期分析
- 最终会提供一份详细报告
- 未来潜在的工作步骤概述
- 需要哪些资源以及何时需要这些资源
- 平台推荐
- 性能评估
设计评审是为经验丰富的VisualApplets客户而设的一项特别服务,我们可以为他们评审VisualApplets设计。
- 使经验丰富的VisualApplets客户拓展认知
- 该服务以现有项目为基础,侧重于解答与VisualApplets或运行/SDK相关的问题
- 主要采用远程会话的形式
如果需要扩展或调整硬件和软件解决方案以满足不同客户的特定要求,此项工作可以由客户自行在组织内部完成,也可以委托Basler负责。功能扩展或修改可以使硬件更个性化,从而具备独特的卖点并提高竞争力。
- 在硬件内评估以前开发的软件功能的实现情况,或者评估特殊的算法要求
- Basler会根据详细的规范来创建可执行的VisualApplets设计,以此作为原型或直接用作可高效运行的小程序
- 帮助客户继续独立进行开发
- 让客户节省开发资源
- 缩短开发时间,降低开发风险