您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

客户案例

遥控操作系统采用Basler IP相机

芬兰的视频系统专家OptoFidelity有限公司在远程控制的机器中采用实时和多维相机观察方面取得突破。OptoFidelity与工业协会FIMA(智能机器论坛)合作,

探索如何在遥控操作系统中运用3D相机和显示器。他们的项目重点是图像中对象的3D检测,以及随后的用户交互。

OptoFidelity的系统使用两个并排安装的Basler BIP2-1600-25c-dn网络相机监测工作区。“Basler IP相机非常紧凑,因此可以仅间距6厘米进行布置,对于从一到三米的短距离,这是不错的立体基线”,OptoFidelity的软件开发人员Petteri Aimonen表示。“其他相机太宽,无法用于特写立体成像,因为如果相机之间距离更大,拍摄的图像会使人眼感觉混乱。”