您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

客户案例

包含Basler面阵相机的OptoFidelity测量仪器可以加快您的研发过程

芬兰公司OptoFidelity专门从事测试与测量自动化、机器视觉系统开发以及测试和工程服务。OptoFidelity的使命是提供可以加快客户研发流程的新解决方案。其中一款产品是Watchdog,这是一种革命性测量分析仪,可以在整个研发阶段分析用户界面延迟和响应时间。除了硬件响应时间,WatchDog还可以衡量用户对显示屏上信息的响应时间。OptoFidelity需要为Watchdog应用选择一款Camera Link接口的面阵相机,要求它能够提供高质量图像。然而,相机速度是决定因素。Basler面阵相机完全符合这些要求。

新的WatchDog相机针对应用的典型感兴趣区域(AOI)的时间分辨率高达600fps。高速成像可以确保更低运动模糊,提高图像质量。通过更高分辨率,可以更充分利用图像区域,使图像更加清晰。

阅读我们的成功案例,了解详情!