您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

用户手册

pylon SDK示例手册

文档编号: AW001488

本文档介绍了与pylon相机软件套装配套提供的SDK示例程序。
您无需浏览pylon安装目录的子目录,即可利用本手册为自己的应用找到合适的示例程序。

示例手册为以下API提供了一份详尽的可用示例程序概述:

  • 适用于C++的pylon API(Windows、Linux,以及macOS)
  • 适用于C语言的pylon API(Windows和Linux)
  • 适用于.NET语言的pylon API,如C#和VB.NET(仅限Windows)

每个示例程序均附有详细介绍,包括屏幕截图、所用的代码类别表,以及合适的相机接口。

立即免费下载