您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

产品洞悉

Basler dart和pulse相机的强大功能

Basler dart和pulse相机系列功能强大,旨在面向人眼观看优化成像质量。Basler产品经理Denis Dettmer在产品洞悉中介绍了相机的默认设置和宗旨,详细解释了这些功能,并说明了如何更改设置以及对功能值进行优化,进而满足自动视觉系统的成像质量要求。

除了说明相机的默认设置,本产品洞悉还着重介绍了Basler内在成像优化(PGI)以及对比度增强选项。此外,还详细探讨了背光补偿和防闪烁过滤,并展示了如何通过Basler pylon软件套装或SDK直接控制这些功能。