您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

客户案例

在汽车行业中测量关系安全的关键组件

使用光学测量技术进行质量评估已经成为汽车行业的日常业务。德国公司BHV-Automation开发的众多应用之一是BHV-Ivision,这一图像处理系统配备了Basler scout GigE相机,用于测量安全气囊发生器点火启动单元的插头及其他部件。

系统确定和检查

  • 插头管脚的位置
  • 插针的转角
  • 插针间距
  • 插头部件的位置/颜色和形状。

测量的部件精确度在1/100 mm范围内。BHV还开发了一个阈值调整流程,可通过系统测量反射系数和表面质量差异明显的管脚。

由于Basler scout相机精巧的外形和工业级设计,且具有GigE高速数据传输性能,因此得到青睐。它使用屏蔽的Cat 6线材和数据包方式进行传输,即使线材长度达100米,GigE网络也可以运行,因此客户不必担心线材长度和布局。