您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

白皮书

可供选择的镜头都有哪些?怎样为您的相机选择合适的镜头?

我们的白皮书阐述了为相机选择镜头时应该考虑哪些因素。

是否在寻找适合您相机的镜头? 为了获得理想的成像质量,您需要了解一些重要指标。看起来相似的镜头型号,它们的价格可能存在着极大差异。然而有一点可以肯定:如果没有合适的镜头,即使再出色的相机也将无法充分发挥其潜能。

在选择镜头时,首先要了解将镜头固定在相机上的接口。其次,镜头靶面也非常重要,应该尽可能与相机的芯片尺寸匹配。此外,焦距、分辨率和光圈同样重要。那么,以上这些标准之间的关系是什么呢?

新的白皮书中详细讨论的课题

可以采用什么接口?

  • 靶面和芯片尺寸之间的关系
  • 如何计算焦距?
  • 不同镜头类型及其功能
  • 什么是分辨率,它对成像质量有什么影响?
  • f值和光圈类型
  • 各类镜头适合的光谱范围是什么?
  • 操作距离和放大倍数
  • 结论