Menu
客户案例
保持每块饼干形状一致 – Basler GigE相机优化饼干生产
饼干制造商的主要目标是实现经济生产。制造商希望能够快速可靠地对生产过程中可能出现的混乱做出反应。另一方面,消费者希望包中的饼干在体积、重量和质量方面保持一致。而基于机器视觉的检测系统有助于满足这些期望。
由于生产环境条件苛刻,温度超过45 °c,这就需要非常可靠的相机提供出色的图像质量。此检验系统采用的Basler scout GigE相机可以充分满足这些要求。相机从上面捕捉饼干图像,以测量其长度和宽度。使用另一台相机捕捉饼干激光线轮廓的图像,来测量饼干高度。通过这种方式,系统每分钟可以检查3600块饼干。