您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

应用说明

在GigE和USB3相机和NI 视觉采集软件(VAS)之间建立接口

文档编号: AW000645

此文档介绍了要将Basler GigE Vision或USB 3.0 Vision相机与National Instruments Vision Acquisition 2015 Software(NI 视觉采集软件2015)结合使用所需的要求和必要调整。

包含下列问题:

  • 使用Basler GigE Vision或USB 3.0 Vision相机的硬件要求。
  • 安装National Instruments Vision Acquisition 2015Software
    • 用于Basler GigE Vision相机的安装,特别注意National Instruments High Performance GigE Vision驱动。
    • 用于Basler USB 3.0 Vision相机,参考文档“建立稳定的USB 3.0相机系统”。

如果使用Basler GigE Vision相机:

  • 网络适配器配置为自动IP或静态子网。
  • 使用Basler pylon IP配置器配置相机IP地址。
  • 启动National Instrument软件中包含的Measurement & Automation Explorer,配置相机和抓取图像。

如果使用Basler USB 3.0 Vision相机:

  • 安装National Instrument的USB3 Vision Device Driver以访问相机。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。