您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

应用说明

如何在一个检查行中设置多台Basler racer相机

文档编号: AW001311

此应用说明介绍了使用三个Basler racer GigE线阵相机设置一个多相机体系的方法。如果在单台线阵相机不足以完成光学检测任务的情况下,通常需要使用多相机体系。然而,这种多线阵相机系统在进行设置和配置时需要耗费更多的时间与精力,

此应用说明为您逐步详解了如何进行必要的设置。其中,举出一个实例来演示如何使用Basler pylon相机软件套装配置网络、同步触发信号以及使用Viewer功能树定义设置。最后,还包含一个软件应用的示例设置。

立即免费下载