您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828

应用说明

如何构建ARM的pylon应用

本应用指南说明了如何在一个给定的Linux发行版上构建pylon应用,以及如何在基于ARM的机器上运行该应用。

所述步骤假定您正在使用以下硬件和软件组件:

MiraBox开发套件(基于ARM的机器)

  • Oracle VM VirtualBox
  • Windows 7(32位或64位)PC
  • 当前Linux发行版,例如Ubuntu(12或更高版本)或Fedora(12或更高版本)
  • Basler GigE Vision相机

通过分步教程,您将了解如何:

  • 建立与MiraBox的连接
  • 安装用于Linux ARM软件包的pylon
  • 使用ARM Cross Toolchain编译器来生成可以在ARM机器上运行的应用
  • 通过SSH将构建的应用复制到MiraBox
  • 使用MiraBox和连接的Basler GigE Vision相机拍摄第一幅图像

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。