您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

客户案例

借助Basler racer GigE相机进行研磨分析

粉末在各种涂料中(例如清漆、油漆等)属不可或缺的成分之一。这些粉末通过研磨制成。对涂料使用者而言,最为重要的是涂料能在加工表面上均匀分布,并且无任何瑕疵或缺陷。涂料质量的好坏与否,与其原料的品质息息相关。研磨不足或研磨过度的材料可能导致产量降低、成本增加或重复工作,为避免此类情况发生,油漆、涂料与化学品制造商非常重视研磨分析的准确性、可重现性及可检索性。

研磨仪能够通过离散度方式测量研磨细度。离散度的结果特征取决于单个粒子的大小以及大小的散布程度。从以往来看,当人工检测员进行研磨分析时,分析会受到主观的极大影响。Boulder Imaging公司开发了一款全面自动研磨仪检测系统以替代主观性研磨分析,而该系统能够以高度均匀的方式将颜料颗粒自动扩展。SCG采用了Basler的racer系列线阵相机实现卓越成像。

阅读我们的成功案例,了解详情。