您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 62952828

客户案例

高效识别轨道车和油罐车

Basler IP相机为俄罗斯石油公司解决物流难题。

许多大型工业公司认为有必要使控制系统流程实现自动化。解决这一挑战的有效方法是使用相机系统结合集成的称重系统来识别轨道车和油罐车。相机系统分析视频图像,从而识别轨道车数量。同时,称重系统显示车辆的装载状态。汽车和框架上的编号允许进行精确识别和分配。俄罗斯矿物油公司JSC ANK Bashneft在其子公司引入了这种系统,覆盖全部20处设施。

为生成图像,每个控制端安装了两台Basler网络相机。它们完全自动运行,快速可靠地生成车辆及其框架注册编号的图像。列车以高达30 km/h的速度通过控制点。带有时间戳的车辆图像还将被传送到视频系统。并且,该系统最终包括84台IP相机、24台服务器和25个自动化工作站。

阅读成功案例,了解详情。

立即免费下载

请选择语言版本以开始下载。