您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

成功案例

“Easy Teach”借助Basler sprint线阵相机实现读取标签应用

当您购买包装食品时,一定希望包装内的食品和标签标示的内容完全相同。为了防止发生任何令人不快的意外,需要在生产过程中对标签进行目视检查。然而,标签通常非常相似,因此手动检查非常耗时且容易出错。

总部位于德国的ISW IndustrielleSensorsysteme Wichmann推出了“Easy Teach”智能图像处理系统。这一系统可以快速学习新标签的确切结构,并立即开始检测文字或图片中的错误,从而能够在生产线上分拣出错误标签。

高速精确成像对于建立稳定高效的生产流程至关重要。Basler sprint线阵相机的分辨率、颜色保真度和高行频使其成为这一应用的理想解决方案。