您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

产品洞悉

借助CNN技术让深度视觉(Deep Vision)成为现实

使用神经网络来执行复杂的图像处理任务

神经网络的深度学习技术将强烈影响图像处理领域的未来,因为这种方法在分类、分析结果以及最终成像质量方面都能提供许多显著的优势。由于小型的神经网络已足以满足许多典型的视觉应用,如FPGA等处理器可以有效地实现卷积神经网络(CNN),这使得其应用领域已经远远超出了当前的分类任务,并且在嵌入式视觉系统中也能获得有效的运用。

  • 支持的接口:Camera Link
  • 支持的产品:microEnable 5 marathon deepVCL、VisualApplets 3
  • 产品类别:microEnable 5、microEnable 5 marathon、VisualApplets、VisualApplets 3