Menu
应用说明
Basler相机与第三方软件库兼容性。
文档编号: AW001186
此文档概述了适用于Basler相机的机器视觉行业标准。该文档还介绍了为确保Basler相机符合所述机器视觉标准及与符合同样机器视觉标准的第三方软件兼容所需要采取的措施。
适用的机器视觉行业标准:
- GenICam: 此标准定义了相机配置编程接口,它与进行数据传输的相机接口无关。该标准还定义了驻留在每个相机上的相机功能描述符XML文件。
- GigE Vision、USB Vision、Camera Link: 标准详细说明了相机和计算机之间进行数据传输的物理接口和相关协议。
为确保兼容性的测试:
- 进行插头检验以测试基于GenICam的产品之间的兼容性。
- 测试与第三方软件的兼容性,特别是Halcon (MVTec)、LabView (National Instruments)、MIL (Matrox)和VisionPro (Cognex)。