您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

成功案例

Basler scout GigE相机应用于货运列车故障检测系统

为确保铁路运输可靠安全,必须对列车和钢轨进行定期巡查。如果发生重大铁路交通事故,可能导致严重损坏甚至威胁人身安全。多年来,只能依靠车间的技术维修人员对列车进行适当检查。然而,如果国家幅员辽阔,铁路线很长,使列车进入车间完全不切实际,因为这会严重干扰运输时间安排。

检查系统的主要目的是检测行驶中列车的底盘和车轮缺陷。无需使列车完全停止即可检测这些零件,从而节省了大量时间。在此应用中,货物列车运行速度为大约50到60km/h。部署在路基上和钢轨旁的Basler scout GigE相机拍摄底盘和车轮的图像。由于相机具备高帧速率和灵敏度,图像中的运动可以被“冻结”,随着列车经过可以拍摄一系列图像。另一项额外优势是GigE接口支持较长线材,适合在检测系统和控制室之间进行连接。