您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 5126 2828

手册

Accuracy of Basler ToF Camera - 手册

本文档包含与Basler ToF相机精度相关的测量值,以及获得这些值的条件。
在以下实验室条件下测试Basler ToF相机的精度:

  • 环境温度: 22 °C
  • 相机的预热时间为20分钟
  • 拍摄25张测试图像
  • 无环境光

为了确定精度水平,需计算测量距离和实际距离之间的差值。本手册详细介绍了测量程序。

立即免费下载

请点击以下链接开始下载。