您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心

客户案例

体育好助手

Basler GigE scout相机用于运动分析系统

荷兰国家体育创新中心InnoSportNL成立了技术实验室,专门研究游泳、排球、滑冰、体操等各种体育项目。作为这一计划的一部分,它为InnoSportLab Hertogenbosch的6个体操训练大厅安装了20台Basler scout GigE相机。他们将多个相机安装在固定位置,用于在国家体操队员训练期间对运动员进行记录。整个训练拍摄过程使用了高帧速率相机以便进行慢镜头和离线分析。需要能够对运动员身体的微小细节进行更详细的分析,例如在自由体操中他们的脚的位置等细节。因此,图像的高分辨率同样重要。

系统对每位运动员进行两次日常培训记录以便立即进行评估。教练从这些记录中为每位运动员选择一系列良好表现。这些选定的文件自动转换为AVI格式并上传到一个特殊网站,这样运动员即使在家也可以回顾他们的训练。