您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK

在当前的供应形势下,Basler在交付周期方面采取了什么措施?

随着半导体相关组件的供需形势日渐紧张,芯片、传感器和电子元件等产品的交货期持续为制造商和分销网络带来挑战。针对当前的供货情况和客户交付承诺,Basler正尽力提供符合实际的前景预测和最大的透明度。

Basler在供货情况和交付周期方面的状况如何?

半导体和电子元件采购市场目前出现的瓶颈效应导致整个行业的货期均有所延长。所有生产硅基产品的供应商都难以应对日益增长的产品需求。在最近与供应商的会谈中,我们获悉晶圆短缺的问题目前尚无快速的解决方法。截止至今日,一些芯片制造商的订单积压严重,继而影响了Basler部分产品所需芯片的供货:

  • AMS:线阵芯片和CMV
  • E2V:所有黑白芯片
  • ON Semiconductor: Python 300 / 500 / 1300,MT9J003 / MT9F002

Basler采购部门已确保上述这些芯片可全年实现基本供应,并且已经订购了2022年第一季度所需的芯片。但是,如果产品需求进一步上升,要提供额外数量的产品将会非常困难。

相比之下,目前SONY芯片的供应仍然相对稳定,因为SONY有能力在晶圆层面对供应链进行把控。

尽管如此,考虑到整个行业当前供需形势的动态变化,各类组件的供货情况仍然不稳定,因此无法对此得出精确的结论,具体情况要取决于我们供应商的产品交付进展。

Basler如何处理不断延长的交付周期?

在这个充满挑战的情形下,我们最大目标就是为您提供可靠和具有竞争力的交付周期。自2020年12月以来,我们的产品产量每月增长大约10%。我们正集中所有资源保持这个生产规模,甚至从年中开始进一步增加产出能力,前提是供应商方面能够保持与目前情况相似的供货水平。我们在德国和新加坡的两个独立生产基地设备齐全,互相密切合作,竭力为广大客户和合作伙伴提供运作所需的全部材料。

我们的采购部门正积极与手头上的所有资源方合作并探索各种可能性,努力采购产品所需的组件库存,以便在合理的时间范围内将产品交付给您。与此同时,我们正在通过新的供应商对替代电子元件进行验证,以提供更大的灵活性和供货量。我们深知延长的交付时间会为客户的运作带来不便,并正在尽力将影响降到最低水平。

这种供应情况背后的原因是什么?

全球疫情大流行以及随之而来的各种封锁措施造成了电子元件的需求激增,这种情况在半导体行业尤为突出。家用电脑、电视、新款游戏主机和5G手机的销售热潮,加之越来越多的汽车制造商正在推广配备高尖技术的电动汽车,这些因素都促进需求出现强劲增长。加上新冠肺炎疫情对全球物流的干扰,平常运作可靠、有条不紊的供应链承受的压力日益增大,因此受到了不利影响。

Basler作为视觉组件供货商和相机制造商,自然需要与传感器、芯片和其他电子元件的供应商进行深层次的合作。由于大型晶圆代工厂无法满足上述的市场需求,导致我们也感受到他们产能不足所带来的挑战,但我们将始终致力于为您提供可靠的产品和卓越的品质。

感谢您对我们的持续信任与支持。如果您需要详细了解单个产品的交货时间,请参考我们的持续交货更新信息,也欢迎随时与销售团队联系。我们非常乐意为您提供相关信息和指引。

您是否有任何疑问?

我们的销售和支持团队将很乐意为您提供帮助。

联系销售团队 联系客服团队