Menu
远程协助(TeamViewer)
您是否希望得到快捷的帮助?或希望Basler了解您的应用?我们可以通过远程协助提供此类帮助。如需安排TeamViewer远程协助,请联系Basler支持团队(可通过电话、网站或电子邮件)并告知您的问题。安排合适的时间段后,便可启动“TeamViewer 客户端”,并告诉我们的技术支持您的会话ID。这样,他就可以登录您的计算机,帮您解决问题。TeamViewer 客户端可在Windows (32位/ 64位)、Linux (32位/ 64位)和macOS中使用。
Linux用户信息
´使用以下指令提取下载的tar文件:
“tar –xvf TeamViewerQS.tar.gz”。
然后使用以下指令进入提取的目录:
“cd teamviewerqs”。
键入“./ teamviewer”以启动TeamViewer。
请使用与提取teamviewer tar文件的同一个Linux用户名,用以运行TeamViewer。