-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
利用VisualApplets 3进行FPGA图形化编程
借助数据流模型进行FPGA图形化编程的方法,让软件开发人员和应用程序工程师可以轻松进行FPGA编程,仅需几个步骤即可轻松创建单个设计来执行复杂的图像处理工作,甚至无需具备硬件编程技能。
VisualApplets的基础版包括其全部功能,用户可以通过特殊扩展包和单个许可证获得进一步升级。
- VisualApplets第3版
- VisualApplets Embedder
- VisualApplets Expert
- VisualApplets Libraries
- VisualApplets Protection
VisualApplets中的丰富功能 – 使用简单
VisualApplets Embedder – 通过集成的FPGA编程实现灵活的相机和视觉芯片应用
未来属于嵌入式视觉——通过同一外盒中的软硬件进行网络化、分散化的图像处理。如今借助VisualApplets Embedder,这已成为可能。在工业相机和视觉芯片等FPGA设备中的实时图像处理解决方案可以简单地进行集成和操作。借助Embedder,图像处理硬件的制造商和终端客户可直接在设备的FPGA上编写根据应用和行业而定制的软件小程序,在短时间内即可完成编程工作。
使用VisualApplets Embedder的优势

投资安全性高的定制相机
- 使用VisualApplets技术轻松配置FPGA硬件
- 通过实时预处理的任务(如图像优化、数据缩减和过程控制)来提高数据传输量并降低系统成本
- 无需FPGA硬件编程方面的专业知识:在最终用户的编程工作方面具有吸引力
- 在需求发生变化时保持灵活自如,并能够对FPGA设备进行编程
- 增强对最终用户专门技术的保护力度,让他们从中受益,因为实现图像处理功能可以不受限于特定的相机制造商。

制造商的优势 – 开拓新市场
- 通过VisualApplets直接使设备对外围设备的输入、输出和连接进行编程
- 加快内部开发速度,提供具有扩展附加功能的设备系列
- 借助内部开发为客户提供设备,其中包含适用于特定应用的附加功能
- 将完整开发的应用程序移植到不同的相机系列
- 开拓需求超越标准产品和常规OEM解决方案的新客户群

最终用户的优势 – 获得单个相机的个性化方法
- 根据相应的市场需求,快速灵活地调整专有的图像处理设计
- 无需具备硬件编程技能,即可轻松自行扩展相机功能
- 使用图像预处理技术来减少图像数据量,并在最终分析阶段降低PC端的负载,显著提高图像分析和检测速度的稳定耐用性
- 使用精巧复杂的加密系统来保护知识产权,基本可以杜绝出现反向工程数据黑客攻击
VisualApplets Expert – 在VisualApplets中使用高级功能
VisualAppletsExpert为经验丰富的系统构建者提供了许多新功能:通过自定义库,用户可选择创建自己的算子,以便用于VisualApplets的设计、调试和参数库。在设计和检查已创建的图像处理应用程序方面,这可以为开发人员提供新的可能性。
用户也可通过单独的许可证获取这些库。
包含增强功能的VisualApplets Expert库

自定义库
通过导入/导出算子的XML定义,用户可以导入和导出自定义的算子。系统构建者可以在FPGA编程中继续使用其专门技术和现有的硬件代码,比方说,只需通过几个步骤,就可以将现有的IP内核集成到新应用程序中,大大缩短了产品的上市时间。

调试库
扩展的调试功能包括图像分析、图像统计、流分析、图像流控制和监控等等。利用这些算子,用户可在真正的运行环境中调试VisualApplets设计,也可以对仍在开发中的自定义算子进行调试。在第二种情况下,用户可以使用调试库来分析新的自定义算子会对设计产生哪些影响。

参数库
如果系统构建者对VisualApplets设计中的参数进行了更改(即使参数分布在受保护的分层框中),都可以在运行期间自动更新并保持参数一致。在整个设计和/或使用附加软件的过程中,这就可以消除手动更改参数这种繁杂、易错的做法。此外,还可以通过不同的参数值来计算新值,并将新值传输到整个设计中的其他参数。

TCL控制台
可通过脚本来自动执行复杂精巧的过程,例如模拟数千个具有不同参数设置的图像。还可以连接外部图像处理软件,以轻松传输设计参数或图像。
具有重要附加功能的VisualApplets库
VisualApplets库由多个算子库组成,这些库能通过重要的图像处理功能来扩展算子的范围,如分割、分类和压缩等。
用户也可通过单独的许可证获取这些库。
没有找到您需要的信息?

适用于实时高性能应用的图像采集卡
在市场种类最丰富的图像采集卡系列中,选择适用于您的图像处理任务的一款,具备强大的图像采集和图像预处理功能,延迟低,能通过所有传统的相机接口实现的最高速度。
了解有关图像采集卡的更多信息
图像采集卡触发板:让一切组件同步运行
高性能信号处理技术能以最小的延迟来控制图像采集,并实时同步图像处理系统的硬件外围设备,如相机、光源、光栅、旋转编码器等。Opto和TTL触发板可扩展图像采集卡,并可以在图像采集卡、触发器或外围设备之间实现一系列的连接。
了解有关触发板的更多信息
图像采集卡软件:搭配图像采集卡的完美工具
借助microDiagnostics、microDisplay和图像采集卡SDK,这个软件解决方案让您可以轻松灵活地配置、测试和激活整套图像处理系统。用户可以更换相机等组件,并且可以通过附加功能来增强整个系统。
有关图像采集卡软件的更多信息