您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心
  • 新版pylon macOS进一步改良

    适用于macOS的新版pylon(5.1.1版)具备多种新功能。我们来看看新功能概览。

    即刻下载

macOS版pylon

pylon相机软件套装是一款包含易于使用的SDK、驱动程序和工具的软件套装,让您能通过Windows、Linux或macOS操作系统来操作任何一款Basler相机,助您尽情使用最新型号相机和特色功能。

Basler pylon macOS软件、Read Me文件和pylon macOS文档均可在此处下载。

pylon macOS发行版特色功能概览

  • 无限制支持Basler GigE和USB 3.0相机
  • 基于1.5版本的GenICam GenTL Producer可适用于Basler GigE Vision和USB3 Vision相机
  • 版本基于GenICam 3.1的技术
  • 支持64位x86架构
  • 它支持当前版本10.13 (High Sierra)、10.14 (Mojave)和Catalina (10.15)

视频:pylon macOS

pylon 6 - 更快,更小,更简单!

pylon 6 - 更快,更小,更简单!

更快:使用最新的GenICam技术,相机启动速度比先前GenICam版本大幅提升。

更小:借助pylon的先进架构,让应用程序的内存占用空间尽量降到最低。

在性能相对较低的系统中,这些功能的优势尤为显著。

更简单:采用创新的设置理念,即使是没有经验的用户也只需单击几下鼠标即可轻松安装pylon。

pylon SDK具备独特的简易复制部署功能,让传送已创建程序至终端用户的过程变得更为便捷。这意味着在安装pylon软件时就不会与其他制造商基于GenICam技术开发的机器视觉软件安装包产生冲突。

pylon特色功能概览

  • 新:Compression Beyond(压缩超越)

    利用pylon,您可在支持压缩超越功能的相机中启用和配置无损压缩和有损压缩功能,并可以对获取的压缩图像进行解压缩,以作进一步处理。有关Compression Beyond(压缩超越)功能的详细信息,请点击此处

    注:仅部分精选ace 2 Pro相机型号提供Compression Beyond(压缩超越)功能。

    了解更多
  • 锐化指示器

    觉得镜头对焦既花时间又麻烦?通过pylon Viewer新增的锐化指示器,轻松实现镜头对焦!只需定义需要镜头对焦的感兴趣区域,转动聚焦环至最小和最大位置,获取镜头的完整聚焦范围。 最后,您可以根据pylon锐化指示器提供的锐化测量数据,为您的镜头找到完美对焦。

    锐化指示器
    了解更多
  • 新:简单易用的GigE Action Command!

    您想在节省触发线的成本的同时,为多台GigE相机提供精准触发和完美同步吗?通过Action Command(行动命令)和Scheduled Action Command(定时行动命令)(PTP、IEEE1588) 相机功能,以及pylon相机软件套装,即可轻松完成任务。pylon Viewer中的全新Action Command栏,不论是初学者还是经验丰富的开发者都可以轻松评估Action Command和Scheduled Action Command,并将其加入自己的应用。

    简单易用的GigE Action Command!
    了解更多
  • 新:暗角校正功能

    您还在使用大尺寸的昂贵镜头来避免暗角伪影吗?借助新出的暗角校正相机功能以及pylon相机软件套装,使用较小尺寸的低成本镜头即可避免暗角伪影,只需让pylon Viewer计算出校正值并存入相机就能实现。相机会将校正值应用到每幅图像中,同时保持实时功能,为您的应用提供最佳性能。您通过这种方式即可使用具备成本效益的镜头,从而降低您的项目总成本。

    提示:仅部分精选ace U和ace L相机型号提供暗角校正功能。

    了解更多
  • 直方图功能

    使用pylon Viewer最新的直方图功能,可以助您轻松评估相机成像质量。使用直方图功能计算和呈现动态图像中灰度值的分布,可以自动获得最小和最大灰度值、灰度均值及标准差信息。只需轻松点击一下,显示以对数坐标系呈现的直方图。您还可以使用缩放和平移功能对图像的关键区域进行更精准的分析。点击保存和复制按钮可以保存直方图数据(以CSV文件格式保存,并可在Microsoft Excel等程序中打开进一步分析数据)。

    直方图功能
    了解更多
  • 十字标线和网格

    在图像中显示十字标线或网格,可用于调整相机的位置,方便采集到目标对象的完美图像。十字标线功能可让您随时按需更改图像的尺寸和位置,并能根据图像的像素灰度值自动调整色彩显示。网格功能共设有三种不同等级的扫描精细度,可实现对多个相机或目标对象进行同步定位。

    十字标线和网格
    了解更多
  • pylon Viewer支持多种语言

    pylon Viewer功能强大,您是否想使用除了英语以外的其他语言版本?没问题!新增的语言功能可以为您提供中文、日文、韩文等不同语言版本的pylon Viewer。您只需在pylon Viewer的Options项下选择所需语言即可以您熟悉的语言查看Basler相机。

    新:pylon Viewer的相机功能支持多种语言
    了解更多
  • MED ace相机的色彩校准器

    对许多应用而言,真实重现色彩尤为关键。但由于相机的参数配置复杂,视觉开发者在重现色彩时仍然面临挑战。对于特定的光设置,Basler色彩校准器可以轻松快捷地校准相机的色彩。

    仅需4个步骤,色彩校准器即可带您了解色彩校准的过程,让您全面掌握Basler MED ace相机内部的强大12位色彩处理流程(Color Pipeline)。只需点击几下,校准过程即可利用所有相机功能,例如自动增益、自动曝光、白平衡、色彩变换矩阵、色彩调整(色调、饱和度)和伽玛,实现完美的色彩校准。

    了解更多
  • 集成相机产品建档更为便捷

    上下文相关的产品建档直接集成于pylon Viewer,让相机评估和软件开发过程更加轻松!只需轻松点击pylon Viewer的相机功能,即可直接在基于HTML的相机建档中查看功能描述。无需下载文件或搜索 - 仅需轻松点击一次!

    包含的编程代码示例支持所有编程语言(包括C++、C#和C),开发自己的软件变得更为轻松。只需复制代码,插入您的应用中进行编译,即可大功告成!

    Pylon相机软件套装使用教程

    了解更多
  • pylon Viewer的相机功能支持多种语言

    您是否想查看非英文版本的相机功能描述和提示信息?没问题!pylon Viewer的相机功能提供多语言支持,并采用独特的功能建档,均为业内首例!选择您想查看的语言,即可查看相应的功能建档以及pylon提示信息。同时包括示例代码,让编程变得更便捷。

    Pylon相机软件套装使用教程

    了解更多
  • pylon SDK

    pylon SDK非常友好易用,能助您开发自己的相机应用。仅需几行代码即可设置您的相机、抓取图像,并将其保存至PC的硬盘上。

    pylon提供大量丰富的文档资料,并针对所有典型相机应用,提供C++编程语言的示例程序以供参考,可大大促进应用开发工作。

    什么是机器视觉SDK?

    了解更多
  • 用于GigE和USB 3.0相机的带宽管理软件

    这款简单易用的工具可以检查GigE或USB 3.0相机是否按照指定的带宽设置,妥善地将所有图像传输至应用中(例如pylon Viewer)。这样可以方便您对GigE或USB 3.0的最大图像数据传输量和可靠性设置进行优化。您可以对已连接的各个GigE或USB 3.0相机的图像数据传输负荷进行校准,确保所有相机都能准确无误地运用最大的可用带宽来传输图像数据。

    用于GigE和USB 3.0相机的带宽管理软件
    了解更多
  • pylon功能窗格中的搜索和收藏功能

    pylon功能窗格现已提供搜索功能,它可以根据您输入的词条,轻松快速地找到包含相关内容的所有相机功能特点。将搜索结果加入收藏夹功能,节省相机评估时间——不再需要繁琐的导航、反复的查找和搜索。即刻试用。

    Search and Favorites
    了解更多
  • 自动调整图像功能

    pylon Viewer中还有一项出众的新功能:自动调整图像按钮。只需轻触按钮,便可根据环境来自动配置所选相机的设定,如相机的色彩和亮度。

    了解更多
  • pylon相机模拟器

    手里还没有一台相机时,或者开发多相机应用却没有全数的相机时,是否也希望能开始进行软件开发?没问题!借助pylon相机模拟器,您可以激活多达256个相机模拟器。它们不仅可以模拟相机的图像捕捉等基本功能,甚至还能展示实体相机没有的功能。例如,您可以就不同应用情境加载参考图像,用于开发或测试图像处理算法。想不想测试某个特殊情境,例如在图像采集或传输过程中出现错误的情况?相机模拟器正是您的得力助手。只需轻松一点,即可创建特定的成像错误情境。您可以查看《pylon程序员手册》了解更多有关相机模拟器的信息。

    pylon相机模拟器
    了解更多

下载pylon

下载pylon
下载专区

相机快速查询

查找产品

我们很乐意为您提供协助

销售咨询
支持服务
中国区代理商

使用pylon

使用pylon

pylon只能和Basler相机一起使用。在此了解详情