您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
  • 与您的图像处理系统相关的咨询

    为了优化配置您的图像处理系统,我们不仅提供组件,还提供全面的咨询支持服务。

通过提供咨询服务,助您实现运作性能最优的图像处理系统

在测试和优化所需质量方面,图像处理系统发挥着关键的作用,是您企业的重要竞争优势,需要完美协调的图像处理组件才能实现。Silicon Software提供的咨询服务将对您的图像处理解决方案进行测试,并帮助您制定优化策略。

咨询服务一览 - 直接为您进行定制

  • VisualApplets研讨会 – 针对入门级和进阶用户的培训
  • 可行性研究 – 进行项目评估,并提交详细的成果报告
  • 辅导– 针对具体任务的咨询和开发服务
  • 咨询 - 提供由始至终的项目咨询
  • 开发(定制) – 针对特定客户调整需求的硬件和软件解决方案
  • 设计检查 – 检查客户的VisualApplets设计

了解有关咨询服务的更多信息

客户案例 – 我们为您的项目提供参考案例

图像处理系统 - 任务频谱平台

提高在进行肿瘤手术期间的成像质量

图像预处理和处理过程现在是在FPGA处理器上进行的,这样可以增加数据传输量,并且延迟时间(延迟)非常低。

  • 通过在FPGA上实时进行多光谱图像处理,实现更好的成像质量和更精确的外科手术
  • 数据传输量更高,将延迟降到最低
  • 在较短时间内对硬件小程序进行自主图形化编程,并包含Camera Link图像采集卡所需的所有图像(预)处理步骤
  • 在两个月内转换到新系统
  • 降低系统总成本和产品上市时间

阅读完整的客户案例

配备CoaXPress接口的高速EDoF系统

增强、快速的“扩展景深”(EDoF)

Silicon Software与Optotune公司共同开发了EDoF系统。这套高速图像处理系统特别适用于数据传输量较高的检测系统。

阅读有关EDoF的更多信息
电路板的质量控制

提升电路板检测的质量

对于特定的检测任务,MEK利用VisualApplets在图像采集卡的FPGA上,单独编程了可兼容的图像处理应用和测量方法,完全不需要掌握硬件编程技能。

有关AOI系统的更多信息

VisualApplets用户论坛 – 集信息来源、讨论平台和知识数据库于一体

VisualApplets用户论坛提供一种简单而方便的方式,让您可以获取和共享有关VisualApplets的信息并获得支持。Silicon Software专家会查看论坛并给予支持,并持续开发知识数据库。

试用VisualApplets用户论